Log.Node(node, verbose)
Renvoie une chaîne contenant le chemin du nœud transmis dans l’argument. Le deuxième argument est facultatif et insère le
NodeID
et le type d’objet dans la chaîne renvoyée.static string Node(IUANodenode, boolverbose);
Arguments
- node(IUANode)
- Nœud pour lequel le chemin doit être généré au format de chaîne.
- verbose(bool)
- false(default)
- N’insère pas d’informations supplémentaires dans la chaîne renvoyée.
- true
- Insère leNodeIDet le type d’objet dans la chaîne renvoyée.
Renvoie
- string
- Chemin du nœud transmis dans l’argument. En fonction de la valeur de l’argumentverbose, il peut également contenir leNodeIdet le type d’objet.
Exemples
L’exemple suivant présente une API qui génère un message constitué de la chaîne
et duErreur sur le nœud
NetLogic path
, renvoyé sous forme de chaîne par l’API Log.Node
:Log.Info("Error on node " + Log.Node(LogicObject);
Fournir une réponse