Trier les nœuds de projet
Vous pouvez utiliser C# pour trier les nœuds dans le nœud parent via les méthodes
MoveUp()
et MoveDown()
.Méthodes
Vous pouvez invoquer ces méthodes sur un nœud :
- MoveUp()
- Déplace le nœud d'une position vers le haut par rapport aux nœuds frères du nœud parent.L’appel de la méthodeMoveUp()sur le dernier nœud du nœud parent n’a aucun effet.
- MoveDown()
- Déplace le nœud d'une position vers le bas par rapport aux nœuds frères du nœud parent.L’appel de la méthodeMoveDown()sur le dernier nœud du nœud parent n’a aucun effet.
Considérations relatives aux objets graphiques
Si vous triez des objets graphiques avec les méthodes
MoveUp()
et MoveDown()
:- Les méthodes n’ont un effet que si elles sont appelées sur un objet graphique dans un type (par exemple,Panel (type)).
- Pour afficher l'effet d'une fonction sur le graphique, rechargez la page manuellement.
Fournir une réponse