Démarrer le débogage sur la machine de développement
Déployez l'application d'exécution sur la machine distante et démarrez le processus de débogage sur la machine de développement.
Conditions préalables
- Pour démarrer le débogage sur la machine de développement
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la solution .NET.L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.CONSEIL: Nous vous recommandons d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
- DansFactoryTalk Optix Studio, déployezFTOptixApplicationvers le dispositif cible :
- Dans la barre d’outils, en regard deExécuter
- SélectionnezExécuter
- Le cas échéant, fournissez les informations d'identification requises et sélectionnezOK.
- Dans Visual Studio, démarrez le processus de débogage :
- Dans le menuDebug, sélectionnezAttach to Process.
- DéfinissezConnectionTypesurDefault.
- DéfinissezConnectionTargetsur le nom et le port que vous avez obtenus après avoir fini de Préparer la machine cible du débogage à distance.
- SélectionnezFindet sélectionnez le dispositif cible.
- Dans laWindows authentication window, entrez les informations d'identification de l'utilisateur du dispositif cible.
- DansAvailable Process, sélectionnez le processusFTOptixRuntime.exe.
- SélectionnezAttach.
Le processus de débogage démarre. Pour arrêter le processus de débogage à distance, fermez l'application de bureau Débogueur distant ou arrêtez le débogage dans Visual Studio.
Fournir une réponse