Termes de FactoryTalk Optix

Termes liés à
FactoryTalk Optix
.
argument
Paramètres d'entrée et de sortie d'une méthode.
SGBD
Système de gestion de base de données.
dispositif sans affichage
Dispositif sans affichage. Par exemple, un serveur Web ou un dispositif IoT.
DSN
Nom de la source de données, qui contient des informations permettant à une application de se connecter à une base de données avec un pilote.
événement
Méthodes et commandes définies lors de la conception à exécuter si certaines conditions sont remplies lors de l’exécution.
ID de paramètres régionaux
Étiquette (par exemple,
en-US
) composée de deux segments (par exemple,
en
et
US
). Le premier segment identifie la langue et le pays de l’interface utilisateur. Le deuxième segment définit les unités de mesure ainsi que le format de date et d’heure.
instance
Objet ou variable dérivé d'un type d'objet ou d'un type de variable.
paramètres régionaux
Le pays et les paramètres de langue d’un utilisateur donné, représentés par une étiquette
locale ID
.
logique d’application
Logique de programmation qui détermine le comportement de l’application lors de l’exécution.
méthode
Action exposée par un objet et/ou un NetLogic, exécutable lors de la conception ou de l’exécution. Lorsqu'elle est appelée, elle exécute un ensemble d'instructions.
modèle d’information
Nœud qui décrit la structure et les caractéristiques d'un nœud de projet ou d'un projet complet.
session interactive
Session générée lors de l’exécution par un moteur de présentation si l’application dispose d’une interface graphique.
nœud
Unité élémentaire dans un modèle d'information.
Un nœud peut être :
  • Un type d'objet
  • Type de variable
  • Une variable
  • Une méthode
ODBC
(Open Database Connectivity) API de connectivité de base de données permettant d'accéder aux systèmes de gestion des bases de données.
objet
Nœud pouvant contenir des objets et des variables représentant au choix :
  • Des objets physiques. Par exemple, un moteur.
  • Des objets abstraits ou des fonctions. Par exemple, une recette.
OPC UA
Open Platform Communication Unified Architecture est une norme de fabrication intelligente de la communication machine à machine.
type prédéfini
Type d’objet ou de variable inclus par défaut dans l’environnement de développement.
Moteur de présentation
Objet qui crée une session interactive permettant d'afficher l'interface utilisateur lors de l'exécution.
propriété
Variable indissociable d'un nœud. Dans le contexte de C#, il s'agit d'un élément inséparable d’une classe.
Application FactoryTalk Optix ou FTOptixApplication
Application IHM ou Internet des objets générée par
FactoryTalk Optix Studio
qui s’exécute sur un système cible.
FactoryTalk Optix Studio
Environnement de développement intégré (Integrated Development Environment, IDE)
FactoryTalk®Optix Studio
pour la conception et le déploiement d’applications IHM et Internet des objets.
session
Contexte d'exécution de
Application FactoryTalk Optix
dans lequel un utilisateur exécute des opérations de lecture et d'écriture en fonction de ses autorisations.
variable structurée
Variable contenant d’autres variables, par exemple une variable analogique.
balise
Variable de l’automate.
cible
Systèmes ou dispositifs sur lesquels vous pouvez exécuter une
Application FactoryTalk Optix
. Par exemple, un panneau IHM, un serveur Web ou un dispositif Internet des objets.
type
Modèle d'un objet ou d'une variable dont des instances d'objet ou de variables sont dérivées.
URI
(Uniform Resource Identifier) Identificateur uniforme de ressource ou séquence de caractères permettant d'identifier une ressource de manière unique.
URI de ressource
Représente le chemin d’accès (URI, Uniform Resource Identifier - Identificateur de ressource uniforme) d’un fichier ou d’une ressource à l’intérieur ou à l’extérieur du projet.
UUID
(Universally Unique identifier) Identificateur unique universel.
variable
Nœud qui représente la valeur d'une figure pouvant contenir d'autres variables.
widget
Objet graphique réutilisable pouvant contenir d'autres objets et variables. Par exemple un panneau permettant de configurer les utilisateurs.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.