Activer le rendu logiciel accéléré
Si vous exécutez
FactoryTalk Optix Studio
ou l’Applications FactoryTalk Optix
dans un hyperviseur VMware®
, vous pouvez activer le rendu logiciel accéléré de graphiques et de vidéos.
IMPORTANT:
L’activation du rendu logiciel accéléré peut avoir un impact négatif sur la compatibilité.
- Sur le système qui exécute l’hyperviseur, dans lesparamètres de la machine virtuelleVMware, dans l’ongletMatériel, sélectionnezAccélérer les graphiques 3D.
- Sur le système Windows virtualisé, sélectionnezDémarrer, recherchez et ouvrezAfficher les paramètres système avancés.
- Dans l’ongletAvancédesPropriétés système, sélectionnezVariables d’environnement.
- DansVariables d’environnement, sousVariables système, définissezQT_OPENGLsurangle.
- DansVariables d’environnement, sélectionnezOK.
- DansPropriétés système, sousPerformances, sélectionnezParamètres.
- DansOptions de performances, sélectionnezPersonnaliséet décochezAfficher une ombre sous les fenêtres.
- DansOptions de performances, sélectionnezOK.
- DansPropriétés système, sélectionnezOK.
Fournir une réponse