Créer une alarme

Créez une alarme pour spécifier la valeur qui génère une alarme lors de l’exécution.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Alarmes
    , puis sélectionnez
    Nouveau
    et le type d'alarme.
    L'alarme s'affiche alors dans
    Alarmes
    .
  2. Lorsque l’alarme est sélectionnée, dans
    Propriétés
    , entrez ou liez la variable à surveiller dans
    Variable d’entrée
    .
  3. Selon le type d'alarme, définissez l'état ou les limites de la valeur normale.
    Une valeur de propriété affiche
    Non définie
    lorsque la valeur normale ou la limite n’est pas entrée.
  4. Dans
    Message
    , entrez le message à afficher lorsque l'événement d'alarme se produit.
  5. Dans
    Gravité
    , entrez le niveau de priorité de l’alarme qui doit être compris entre 
    1
    et
    1000
    .
  6. Dans
    Activé
    , sélectionnez
    Vrai
    . Activé est la valeur par défaut.
L'alarme est créée et activée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.