Déployer une Application FactoryTalk Optix

Les dispositifs clients
Rockwell Automation
exécutent automatiquement
Applications FactoryTalk Optix
lors du déploiement. D’autres dispositifs clients nécessitent que vous lanciez manuellement l’application sur le dispositif ou que vous configuriez l’application pour le démarrage automatique.
Utilisez
Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio
pour déployer des dispositifs locaux ou distants. Utilisez
Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio
pour déployer des dispositifs distants uniquement.
FactoryTalk Optix Studio
utilise
Accès distant à FactoryTalk
pour déployer des dispositifs distants.
IMPORTANT: Si
Application FactoryTalk Optix
est déjà en cours d’exécution sur un dispositif client, le déploiement d’une autre application
Application FactoryTalk Optix
arrête l’autre application.
Conditions préalables
  • Confirmez que
    Service de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optix
    s’exécute sur le dispositif client. Consultez la rubrique Installer le service de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optix.
    IMPORTANT: Pour fonctionner correctement,
    Service de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optix
    nécessite que le port TCP 49100 soit accessible et un nom d’utilisateur valide avec un mot de passe configuré.
  • Confirmez que le dispositif client possède une licence valide.
    IMPORTANT: Si le dispositif client n’est pas sous licence,
    Applications FactoryTalk Optix
    s’exécute en mode de démonstration et s’arrête automatiquement après 2 heures.
  • Configurez un dispositif.
    IMPORTANT: Configurez un dispositif local ou distant. Pour configurer un dispositif local, consultez la rubrique Gérer les dispositifs clients. Pour configurer un dispositif distant, ouvrez
    FactoryTalk Hub
    et accédez à
    Accès distant à FactoryTalk
    . Dans l’aide en ligne de FactoryTalk Remote Access, consultez la rubrique
    Vue Domaine
    et faites défiler jusqu’à la section
    Pour ajouter un dispositif
    . Le client d’exécution
    Accès distant à FactoryTalk
    doit être installé et configuré pour le dispositif distant. Dans l’aide en ligne de FactoryTalk Remote Access, consultez la rubrique
    Configuration du client
    .
  1. Pour déployer
    Application FactoryTalk Optix
  2. Sélectionnez le dispositif configuré.
    Pour plus d’informations, consultez Sélectionner un dispositif client.
  3. Si vous avez sélectionné un dispositif distant, vous devez d’abord établir une connexion VPN à ce dispositif. Sélectionnez
    VPN
    ou une connexion de bureau distant en sélectionnant
    Bureau distant
    .
  4. Sélectionnez
    Exécuter
    .
  5. Saisissez le mot de passe utilisateur pour le dispositif client et sélectionnez
    OK
    .
    Dans le projet déployé, les objets vidéo peuvent lire des vidéos AVI et WMV par défaut. Vous pouvez activer les codecs vidéo H.265 sur le dispositif cible afin de lire des vidéos aux formats MOV, MPG, MP4 et MKV. Les objets de navigateur Web du projet déployé peuvent diffuser des vidéos au format MP4 uniquement.
Pour arrêter
Application FactoryTalk Optix
sur le dispositif client, sélectionnez
Arrêter
.
NOTE: Si vous cliquez sur un bouton du bureau distant et que vous le maintenez enfoncé lorsque le bureau distant n’est pas en sélection active, le bouton s’incrémente automatiquement s’il est configuré avec les événements
MouseUp
et
MouseClick
. Cela est dû au fait que sélectionner activement le bureau à distance en cliquant sur le bouton et en le maintenant enfoncé exécute automatiquement les événements
MouseUp
et
MouseClick
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.