Créer un lien dynamique en faisant glisser la source
Créez un lien dynamique en faisant glisser la source depuis
Vue de projet
vers la valeur de la propriété que vous souhaitez définir comme lien dynamique.- DansVue de projet, sélectionnez la variable contenant la propriété que vous souhaitez définir via le lien dynamique.
- Faites glisser la variable ou le nœud vers l'un des éléments suivants :
- Une propriété. Faites glisser le nœud vers la valeur de la propriété.La référence au nœud ou à la variable s'affiche dans la propriété.
- Un objet graphique. Faites glisser la variable vers un objet graphique de l'éditeur.Le fait de faire glisser le nœud crée un lien dynamique vers la propriété la plus appropriée de l'objet graphique. Par exemple, faites glisser une variable vers un objetZoneDeTextepour créer un lien vers la propriétéTexteet afficher la valeur correspondante.
La référence à la variable ou au nœud sélectionné s’affiche dans la propriété. Avant la propriété, s’affiche pour indiquer que la propriété contient un lien dynamique.
CONSEIL:
Si le lien dynamique ne se résout pas lors de la conception, s’affiche avant le lien dynamique. Un lien dynamique vers un alias Windows peut être résolu lors de l’exécution. Si le lien dynamique est rompu parce que l’attribut lié n’existe plus ou a été déplacé, s’affiche avant le lien.
Fournir une réponse