Objets de contrôle de base
Les objets de contrôle de base sont les suivants :
Objet | Description |
---|---|
Étiquette | Permet d'afficher la description d'un élément. |
Zone de texte | Permet d'insérer et d'afficher du texte lors de l'exécution. |
Boîte de spin | Permet d'augmenter ou de réduire une valeur numérique à l'aide de boutons ou de touches. |
Étiquette modifiable | Permet d'afficher et de modifier la description d'un élément. |
LED | Permet d’afficher une valeur booléenne sous la forme d’une LED activée ou d’une LED désactivée. |
Bouton | Permet de générer des événements pour exécuter des méthodes. |
Commutateur | Permet de définir et d'afficher une valeur booléenne. |
Case à cocher | Permet de définir et d'afficher une valeur booléenne à l'aide de la sélection et de la suppression. |
Bouton d’option | Permet de sélectionner une option mutuellement exclusive dans un groupe. |
Jauge linéaire | Permet de définir ou d'afficher une valeur entière dans une plage de valeurs possibles. |
Jauge circulaire | Permet de définir ou d'afficher une valeur entière dans une plage de valeurs possibles. |
Date et heure | Permet d'afficher les données de date et d'heure. |
Durée | Permet d'afficher la durée d'une variable. |
Fournir une réponse