Ajouter une instance d’écran

Créez une instance de type d’écran et modifiez les propriétés de l’instance d’écran.
Conditions préalables
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud devant contenir l’objet d’écran et sélectionnez
    Nouveau
    Écrans
    ScreenName
    .
    L’instance d’objet d’écran apparaît sous le nœud et hérite des propriétés du type d’écran.
  2. (facultatif) Dans
    Propriétés
    , définissez les propriétés de l’instance d’écran.
    Pour plus d’informations, passez le curseur de la souris sur les propriétés.
  3. (facultatif) Ajoutez des objets graphiques à l’instance d’écran.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.