Tracer un rectangle ou un carré

L'outil
Rectangle
permet de tracer des rectangles ou des carrés.
  1. Dans
    Vue de projet
    , ouvrez la fenêtre contenant l'objet.
  2. Dans la barre d'outils de l'éditeur, sélectionnez
    Rectangle
    .
  3. Dans la fenêtre, placez le réticule sur le point de départ du carré ou du rectangle.
  4. Faites glisser le réticule pour tracer un rectangle ou un carré.
L'objet s'affiche dans la fenêtre et dans
Vue de projet
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.