Rechercher un modèle
Recherchez un modèle dans les bibliothèques et filtrez les résultats.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezBibliothèques de modèles
- DansRechercher, entrez le nom du modèle.Par exemple, saisissezAlarm grid.
- (Facultatif) Triez les modèles par ordre alphabétique dans l’ordre croissant ou décroissant en sélectionnantTrier par ordre croissant/décroissant.
- (Facultatif) Basculez entre la vue Liste et la vue Grille en sélectionnantVue ListeouVue Grille.
Les bibliothèques et les modèles sont filtrés en fonction de la requête de recherche.
Fournir une réponse