Créer un pointeur de nœud

Créez un pointeur de nœud dans
Vue de projet
pour faire référence à un autre nœud du projet.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le dossier ou l’objet qui contiendra la variable.
  2. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique vers le nœud vers lequel pointer.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  3. (facultatif) Développez
    PointeurDeNœud
    #
    et remplissez les propriétés suivantes :
    • Genre
      . Le genre de nœud ciblé par le pointeur de nœud.
    • Classe de nœud
      . À savoir :
      • Instance
      • Type
      • Tout
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.