Configurer les certificats et les clés du client OPC UA

Modifiez les propriétés d'un objet client OPC UA pour configurer les certificats publics et les clés privées.
Conditions préalables
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez un objet
    ClientOPCUA
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , en regard de
    Fichier de certificat client
    , sélectionnez
    Parcourir
    .
  3. Dans
    Sélectionner un fichier
     :
    • Si le certificat est répertorié, sélectionnez-le et choisissez
      Sélectionner
      .
    • Si le certificat n’est pas répertorié :
      1. Sélectionnez
        Importer des fichiers
        .
      2. Sélectionnez le certificat. Pour plus d’informations, consultez Emplacement des certificats et des clés.
      3. Choisissez
        Sélectionner
        .
  4. Dans
    Propriétés
    , en regard de
    Clé privée client
    , sélectionnez
    Parcourir
    .
  5. Dans
    Sélectionner un fichier
     :
    • Si la clé privée est répertoriée, sélectionnez-la et choisissez
      Sélectionner
      .
    • Si la clé privée n’est pas répertoriée :
      1. Sélectionnez
        Importer des fichiers
        .
      2. Sélectionnez la clé privée. Pour plus d’informations, consultez Emplacement des certificats et des clés.
      3. Choisissez
        Sélectionner
        .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.