Recettes
Les recettes sont basées sur les ingrédients définis dans les objets de schéma de recette.
Vous pouvez utiliser le widget d'éditeur de recettes pour gérer les recettes lors de l'exécution ou pour développer votre propre solution de gestion des recettes.
Schémas de recette
Utilisez un objet de schéma de recette pour définir un ensemble de variables afin de créer des recettes. Une recette définit des valeurs qui correspondent aux variables du schéma.
CONSEIL:
Vous pouvez créer plusieurs recettes en fonction d’un seul objet de schéma de recette, ce qui est utile pour restaurer les paramètres de recette précédents.
Ingrédients du schéma de recette
Définissez les ingrédients du schéma de recette lors de la conception en définissant la propriété
Nœud cible
de l'objet de schéma de recette.Le nœud cible peut être n’importe quel nœud de projet contenant les variables souhaitées.
Par exemple, le nœud cible peut être :
- le dossierModèle;
- un objet du dossierModèle;
- un nœud contenant des variables provenant d'un ou de plusieurs automates.
CONSEIL:
dans un projet complexe, pour définir les variables de plusieurs nœuds comme ingrédients d'un schéma de recette, créez un objet dédié dans le dossier
Modèle
et ajoutez-y des variables. Créez ensuite un lien dynamique entre les variables et les ingrédients. Si l'objet est sélectionné comme nœud cible, la sélection des ingrédients du schéma de recette est intuitive, car seules les variables référencées dans l'objet sont affichées.Nœud du modèle d'édition
Vous devez connaître le nœud du modèle d'édition si vous souhaitez développer votre propre solution de gestion des recettes.
Lorsque l'utilisateur crée, modifie ou charge une recette dans la base de données lors de l'exécution, un alias du nœud du
modèle d'édition
est automatiquement créé dans le nœud racine du projet. Le nœud alias porte le même nom que le schéma de recette auquel il se rapporte. Tant que le nœud n'est pas enregistré, supprimé ou envoyé à l'automate, il contient une copie temporaire des données de recette créées, modifiées ou chargées.Vous pouvez vous référer au nœud
Modèle d'édition
lors de la conception.
IMPORTANT:
En cas d’arrêt de l’exécution de
FTOptixApplication
, le nœud Modèle d’édition
et ses données sont supprimés.Fournir une réponse