Configurer un économiseur d'écran ou une déconnexion automatique
Configurez un économiseur d’écran ou une déconnexion automatique afin que l’écran de connexion affiche un élément de connexion masqué initialement, tel qu’un rectangle, après la période d’inactivité.
- Dans le projet contenant l’objet rectangle à afficher comme économiseur d’écran, sélectionnezBibliothèques de modèlesCONSEIL: Pour afficher ou masquer l’économiseur d’écran avec rectangle de connexion, basculez la propriétéVisibilitélors de l’exécution et de la conception.
- SélectionnezScripts.
- SousComposants, faites glisserDélai d’expiration d’inactivitédirectement dansMainWindow (type)ou la page dansVue de projetoù vous souhaitez afficher l’économiseur d’écran.
- DansBibliothèques, sélectionnezFermer.
- LorsqueIdleTimeoutLogicest sélectionné dansVue de projet, dansPropriétés, dansEnabled,sélectionnezVrai.
- DansDuration, définissez le délai d’expiration d’inactivité.
- DansVue de projet, développez la logiqueIdleTimeoutLogicimportée.
- SélectionnezOnTimeout.
- DansPropriétés, aprèsOnTimeout, sélectionnez , puis sélectionnez .Cette commande déclenche la valeurEnabledà la fin du délai d’expiration.
- Dans les arguments de la méthodeOnTimeout, aprèsVariableToModify, choisissezSélectionner un nœud.
- Sélectionnez la propriétéVisibilitéde l'objetRectangle.CONSEIL: Vous pouvez créer un écran de connexion pour qu'il s'affiche après une déconnexion automatique. Un exemple d'écran de connexion peut inclure un objet rectangle masqué initialement qui s'ajuste à la taille de la fenêtre principale et dont la propriétéVisibilitéest définie surFaux.
Fournir une réponse