Afficher les alarmes dans le fuseau horaire standard

Pour afficher les alarmes dans le fuseau horaire standard, vous pouvez afficher les événements d’alarme dans la
Grille d’alarmes
et la
Grille d’historique des alarmes
dans le fuseau horaire UTC standard. Configurez le fuseau horaire de l'objet de grille dans
Bibliothèques de modèles
.
  1. Sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , sélectionnez
    Widgets
    .
  3. Faites glisser
    Grille d'alarmes
    ou
    Grille d'historique des alarmes
    de
    Widgets
    vers le nœud souhaité dans le dossier
    Interface utilisateur
    .
  4. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , sélectionnez
    Fermer
    .
  5. Dans
    Vue de projet
    , développez la grille d’alarmes et sélectionnez
    AlarmsDataGrid
    .
  6. Dans
    Propriétés
    , développez
    Horodatage
    .
  7. Dans la propriété
    Texte
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Lien dynamique complexe
    , puis sélectionnez
    Réinitialiser la valeur
    .
  8. Sélectionnez
    Modifier le lien dynamique
    .
  9. Dans la fenêtre Liens dynamiques, configurez l’une des options suivantes :
    • Grille d'alarmes
      . Développez
      Alias
      , sélectionnez
      {Item}[…]
      AlarmCondition
      , puis sélectionnez la variable
      Heure
      .
    • Grille d'historique des alarmes
      . Développez
      Alias
      , sélectionnez
      {Item}[…]
      PointedNode
      , puis sélectionnez
      LocalTime
      . Après
      LocalTime
      , sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      Heure
      .
  10. Choisissez
    Sélectionner
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.