Parcourir un graphique de tendances
Parcourez les axes X et Y d’un graphique de tendances.
- Sélectionnez un point et faites-le glisser horizontalement pour parcourir l’axe X.CONSEIL: Si la propriétéSuivreest définie surTrue, le défilement automatique s’arrête lorsque vous interagissez avec le graphe. Pour reprendre le défilement automatique de l’axe X, faites défiler l’axe X jusqu’à l’instance actuelle.
- Sélectionnez un point et faites-le glisser verticalement pour parcourir l’axe Y.
- Sélectionnez un pointeur et faites-le glisser en diagonale pour parcourir les deux axes.
Fournir une réponse