Attribuer un utilisateur à un groupe
Utilisez le tableau de bord
Gérer les utilisateurs et les groupes
pour attribuer des utilisateurs à des groupes afin de créer une hiérarchie de droits et de privilèges.- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la page de tableau de bordTableau de bord, sélectionnezGérer les utilisateurs et les groupes.
- Dans l’éditeur, cochez la case d’un ou plusieurs utilisateurs, sélectionnezAttribuer des utilisateurs à des groupes, cochez la case d’un ou plusieurs groupes, puis sélectionnezAppliquers’affiche en regard d’un utilisateur déjà attribué au groupe.
- SélectionnezQuitter.
- SélectionnezEnregistrer
Fournir une réponse