Convertisseur linéaire
Permet de convertir les valeurs de données brutes en valeurs mises à l'échelle en fonction de la relation linéaire appliquée à l'entrée.
Propriétés
Propriété | Description |
---|---|
Pente | Inclinaison de la ligne. |
Intercepter | Point de l’axe Y par lequel passe la pente de la ligne. |
Mode | Direction du lien dynamique :
|
Source
Variable contenant une valeur brute à convertir.
Sortie
Valeur mise à l'échelle basée sur la conversion linéaire configurée.
Exemple
Fournir une réponse