Déployer une Application FactoryTalk Optix
Les dispositifs clients
Rockwell Automation
exécutent automatiquement Applications FactoryTalk Optix
lors du déploiement. D’autres dispositifs clients nécessitent que vous lanciez manuellement l’application sur le dispositif ou que vous configuriez l’application pour le démarrage automatique.Utilisez
Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio
pour déployer des dispositifs locaux ou distants. Utilisez Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio
pour déployer des dispositifs distants uniquement. FactoryTalk Optix Studio
utilise FactoryTalk Remote Access
pour déployer des dispositifs distants.
IMPORTANT:
Si
Application FactoryTalk Optix
est déjà en cours d’exécution sur un dispositif client, le déploiement d’une autre application Application FactoryTalk Optix
arrête l’autre application.Conditions préalables
- Confirmez queService de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optixs’exécute sur le dispositif client.IMPORTANT: Pour fonctionner correctement,Service de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optixnécessite que le port TCP 49100 soit accessible et un nom d’utilisateur valide avec un mot de passe configuré.
- Confirmez que le dispositif client possède une licence valide.IMPORTANT: Si le dispositif client n’est pas sous licence,Applications FactoryTalk Optixs’exécute en mode de démonstration et s’arrête automatiquement après 2 heures.
- Configurez un dispositif.IMPORTANT: Configurez un dispositif local ou distant. Pour configurer un dispositif local, consultez la rubrique Gérer les dispositifs clients. Pour configurer un dispositif distant, ouvrezFactoryTalk®Hub™et accédez àFactoryTalk Remote Access. Dans l’aide en ligne de FactoryTalk Remote Access, consultez la rubriqueVue Domaineet faites défiler jusqu’à la sectionPour ajouter un dispositif. Le client d’exécutionFactoryTalk Remote Accessdoit être installé et configuré pour le dispositif distant. Dans l’aide en ligne de FactoryTalk Remote Access, consultez la rubriqueConfiguration du client.
- Pour déployerApplication FactoryTalk Optix
- Sélectionnez le dispositif configuré.Pour plus d’informations, consultez Sélectionner un dispositif client.
- Si vous avez sélectionné un dispositif distant, vous devez d’abord établir une connexion VPN à ce dispositif. Sélectionnezou une connexion de bureau distant en sélectionnantVPN.Bureau distant
- Sélectionnez.Exécuter
- Saisissez le mot de passe utilisateur pour le dispositif client et sélectionnezOK.
Pour arrêter
.
Application FactoryTalk Optix
sur le dispositif client, sélectionnez 
Arrêter
NOTE:
Si vous cliquez sur un bouton du bureau distant et que vous le maintenez enfoncé lorsque le bureau distant n’est pas en sélection active, le bouton s’incrémente automatiquement s’il est configuré avec les événements
MouseUp
et MouseClick
. Cela est dû au fait que sélectionner activement le bureau à distance en cliquant sur le bouton et en le maintenant enfoncé exécute automatiquement les événements MouseUp
et MouseClick
.Fournir une réponse