Dupliquer un objet graphique

Copiez et collez un objet pour dupliquer sa configuration. Les objets dupliqués permettent de créer une cohérence et d'économiser du temps lors de la création d'objets.
  1. Dans
    Vue de projet
    ou dans l’éditeur, cliquez avec le bouton droit sur l’objet à dupliquer et sélectionnez
    Copier
    .
    CONSEIL: Vous pouvez également sélectionner l’objet et appuyer sur
    Ctrl
    C
    .
  2. Dans
    Vue de projet
    ou dans l’éditeur, cliquez avec le bouton droit sur l’objet qui doit contenir l’objet dupliqué et sélectionnez
    Coller
    .
    CONSEIL: Vous pouvez également sélectionner l’objet qui doit contenir l’objet dupliqué et appuyer sur
    Ctrl
    V
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.