Bouton
Permet de générer des événements pour exécuter des méthodes.
Événements
Utilisez ces événements de bouton pour déclencher des méthodes :
Événement | Généré lors de l’exécution quand |
---|---|
Événement MouseClick | Un objet est enfoncé ou touché, puis relâché. |
Événement MouseDown | Un objet est enfoncé ou touché. |
Événement MouseUp | L’objet enfoncé ou touché est relâché. |
Cas d’utilisation
Déclencher différentes actions, par exemple :
- démarrer la génération de rapports ;
- acquitter l’alarme active ;
- signaler une condition d’urgence.
Exemple
Fournir une réponse