Commutateur

Permet de définir et d'afficher une valeur booléenne.

Cas d’utilisation

Activez ou désactivez des fonctions ou des fonctionnalités dans une
Application FactoryTalk Optix
. Par exemple, activez un graphique qui visualise les données.

Exemple

Commutateur désactivé avec texte facultatif
Animated graphic showing a sliding switch control toggling from ON to OFF
Commutateur activé avec texte facultatif
Animated graphic showing a sliding switch control toggling from ON to OFF
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.