Configurer un bouton pour ouvrir une boîte de dialogue

Pour afficher une boîte de dialogue lors de l’exécution, un autre objet doit appeler une méthode spécifique.
Conditions préalables
  1. Pour configurer un bouton pour ouvrir une boîte de dialogue
  2. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez un objet bouton.
  3. Dans
    Événements
    , en regard de
    Événement MouseClick
    , sélectionnez
    Add
    , puis sélectionnez
    Commandes
    Commandes d’interface utilisateur
    Ouvrir la fenêtre de dialogue
    .
  4. Créez un lien dynamique entre l’argument
    Dialogue
    et une
    Boîte de dialogue (type)
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.