Bouton de liste déroulante

Bouton qui ouvre et ferme un panneau lorsqu’il est sélectionné.

Cas d’utilisation

Ouvrez un panneau contenant des options ou des informations supplémentaires lorsque vous sélectionnez le bouton de liste déroulante.
CONSEIL: S’il n’y a pas suffisamment d’espace en largeur ou en hauteur par rapport à la direction d’ouverture défini, le panneau s’ouvre dans la direction opposée.

Exemple

Bouton de liste déroulante - Réduit
Bouton de liste déroulante - Développé
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.