Vue

Utilisez les vues pour regrouper des objets comprenant une interface spécifique.

Types de vue et instances

Pour garantir une maintenance optimale du projet, créez des types d’objets de vue, puis utilisez-les avec des chargeurs de panneau ou des panneaux de navigation. Cela vous permet de modifier toutes les instances de vue en modifiant le type de vue parent.

Dossier Vues

Rockwell Automation
recommande de créer des types de vues dans le dossier
Interface utilisateur
Vues
de la
Vue de projet
. Vous pouvez également créer des types de vue dans différents nœuds de votre projet, par exemple dans le dossier Interface utilisateur.
Chaque nouveau projet contient un dossier
Vues
vide.
CONSEIL: Si le projet ne contient pas de dossier
Vues
, consultez Ajouter un dossier Vues.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.