Créer des éléments permettant de contrôler la valeur actuelle
Créez une jauge et d’autres éléments d’interface qui affichent la valeur actuelle et vous permettent de la modifier.
- Créer l’étiquette de valeur actuelle :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (Type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur une jauge, sélectionnez et saisissezCurrentValueLabel.
- DansPropriétés, définissezTextesurCurrent Value.
- Créer la jauge de valeur :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (Type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur une jauge, sélectionnez et saisissezValueGauge.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuret .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Définir la zone d’avertissement de la jauge de valeur 1 :
- DansPropriétés, en regard deZones d’avertissement, sélectionnez .
- SousZoneD’avertissement1, définissezCouleursur#f30000.
- Créez un lien dynamique entreDeet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créez un lien dynamique entreÀet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Définir la zone d’avertissement de la jauge de valeur 2 :
- En regard deZones d’avertissement, sélectionnez .
- SousZoneD’avertissement2, définissezCouleursur#02d92d.
- Créez un lien dynamique entreDeet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créez un lien dynamique entreÀet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Définir la zone d’avertissement de la jauge de valeur 3 :
- En regard deZones d’avertissement, sélectionnez .
- SousZoneD’avertissement3, définissez la valeur de la propriétéCouleursur#f30000.
- Créez un lien dynamique entreDeet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créez un lien dynamique entreÀet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer l’étiquette de valeur :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (Type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur une jauge, sélectionnez et saisissez :ValueLabel.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreTexteet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer la zone de sélection de valeur numérique :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (Type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur une jauge, sélectionnez et saisissez :ValueSpinBox.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuretPour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer la zone de texte de valeur :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (Type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur une jauge, sélectionnez et saisissez :ValueTextBox.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreTexteetPour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse