Créer des éléments permettant de contrôler la valeur maximale
Créez une étiquette et une jauge pour contrôler la valeur maximale.
- Créer l’étiquette de valeur maximale :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (Type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez et saisissezMaxValueLabel.
- DansPropriétés, définissezTextesurMaximum Value.
- Configurer la jauge maximale :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (Type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la jauge, sélectionnez et saisissezMaxGauge.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuret .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse