Créer une disposition verticale
Il est nécessaire de définir une disposition verticale afin de distribuer automatiquement les éléments graphiques générés de manière attendue.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, définissezAlignement horizontalsurÀ droite.
- DéfinissezAlignement verticalsurÉtirer.
Fournir une réponse