Créer une grille d'alarmes
Ajouter une grille d’alarmes préconfigurée.
- Ajoutez un widget préconfiguré (type) :
- Dans la barre d’outils, sélectionnezBibliothèques de modèles
- DansBibliothèques, recherchezAlarm Grid.
- SousComposants, faites glisserGrille d’alarmesversInterface utilisateurdansVue de projet.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
Fournir une réponse