Spécifications Companion OPC UA
Par défaut,
FactoryTalk Optix Studio
fournit une prise en charge limitée des Spécifications Companion OPC UA
sélectionnées.Spécifications Companion prises en charge
Spécifications Companion
prises en chargePar défaut, vous pouvez utiliser ces
Spécifications Companion
dans FactoryTalk Optix Studio
:- DI
- PackML
- Machinery
- Weihenstephan
- PADIM
- TMC v2
Pour ajouter la prise en charge d’autres
Spécifications Companion
, importez-les dans votre projet. Si l’importation des Spécifications Companion
n’est pas conforme aux exigences OPC UA, FactoryTalk Optix Studio
affiche des avertissements.La
Vue de type
contient les nœuds Spécifications Companion
disponibles dans le dossier Spécifications Companion
.Limitations
Limitation | Description |
---|---|
Les déclarations d’instance d’objet facultatives ne sont pas créées | Par exemple, WSMachineType est un objet de la spécification Weihenstephan . Il contient une déclaration d’instance d’objet facultative (Counters ), qui n’est pas créée. |
Les variables UI sont dupliquées lorsqu’elles sont partagées par différents parents | Lorsque les fournisseurs déclarent une variable Unité d’ingénierie et la référencent à partir de plusieurs nœuds, les variables Unité d’ingénierie sont dupliquées pour chaque nœud qui fait référence à l’unité d’ingénierie. |
Un seul nœud parent est affiché | Si vous importez un modèle d’information avec des nœuds référencés par plusieurs nœuds avec une référence Agrège ou Organise ou des références héritées, vous importez un seul nœud. |
Fournir une réponse