Déplacer un nœud
Faites glisser un nœud pour le déplacer vers un nouvel emplacement dans
Vue de projet
.- Pour déplacer un nœud, deux options s’offrent à vous :
- DansVue de projet, faites glisser le nœud vers le nouvel emplacement.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud et sélectionnezCopier, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouvel emplacement et sélectionnezColler.
Fournir une réponse