Configurer un schéma de recette

Vous pouvez configurer un schéma de recette à l'aide d'une interface dédiée intégrée à
FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEIL: Vous pouvez également ajouter une recette manuellement. Consultez la rubrique Configurer un schéma de recette manuellement.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    .
  2. Dans le volet central, sélectionnez
    Configurer une recette
    .
  3. Sélectionnez une recette existante ou créez-en une :
    • Pour créer une recette :
      1. Sélectionnez
        Nouvelle recette
        .
      2. Modifiez le
        Nom
        .
      3. Remplissez le
        Nœud cible
        .
      4. Sélectionnez
        Suivant
        .
    • Pour modifier une recette existante :
      1. Sélectionnez une recette existante.
      2. Modifiez les propriétés de la recette.
    • Pour dupliquer une recette existante, procédez comme suit :
      CONSEIL: La duplication d’une recette existante vous permet de créer rapidement une nouvelle recette en fonction de celle-ci.
      1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une recette disponible et sélectionnez
        Dupliquer
        .
      2. Si nécessaire, modifiez les propriétés de la recette.
  4. Sélectionnez
    Suivant
    .
  5. Sélectionnez une base de données existante ou configurez-en une nouvelle :
    • Pour utiliser une base de données existante :
      1. Sélectionnez une base de données existante.
      2. Si nécessaire, modifiez les propriétés de la base de données.
      3. Sélectionnez
        Suivant
        .
    • Pour créer une base de données :
      1. Sélectionnez
        Nouvelle base de données
        .
      2. Si nécessaire, modifiez les champs
        Nom
        et
        Type
        .
      3. Sélectionnez
        Suivant
        .
      4. Si nécessaire, modifiez les propriétés de la base de données.
      5. Sélectionnez
        Suivant
        .
    • Pour dupliquer une base de données disponible :
      CONSEIL: La duplication d’une base de données existante vous permet de créer rapidement une base de données basée sur celle qui existe déjà.
      1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une base de données disponible et sélectionnez
        Dupliquer
        .
      2. Si nécessaire, modifiez les propriétés de la base de données.
  6. Sélectionnez
    Suivant
    .
  7. Sélectionnez les paramètres de recette à utiliser.
    CONSEIL: Vous pouvez afficher ou masquer des variables (paramètres) imbriquées dans d’autres variables en utilisant le bouton
    Variables imbriquées
    . Vous pouvez rapidement trouver les paramètres à sélectionner à l’aide du champ
    Rechercher
    .
  8. Sélectionnez
    Suivant
    .
  9. Vérifiez les paramètres.
  10. Sélectionnez
    Quitter
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.