Créer des jauges linéaires
Créez des jauges linéaires qui vous permettent d’afficher et de contrôler des paramètres spécifiques de configuration du moteur.
CONSEIL:
Les jauges dupliquent les fonctionnalités des boîtes de spin dans le widget d'éditeur de recettes par défaut.
- Créer la jauge RPM maximal :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez
- Passez le curseur de la souris sur la jauge, sélectionnez et saisissezMaxRPMGauge.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entre la propriétéValeuret .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer l’étiquette RPM maximal :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez
- Passez le curseur de la souris sur la jauge, sélectionnez et saisissezMaxRPMLabel.
- DansPropriétés, définissezTextesurMax RPM.
- Créer une jauge d’accélérateur minimal :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez
- Passez le curseur de la souris sur la jauge, sélectionnez et saisissezMinThrottleGauge.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entre la propriétéValeuret .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer une étiquette d’accélérateur minimal :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la jauge, sélectionnez et saisissezMinThrottleLabel.
- DansPropriétés, définissezTextesurMin Throttle.
Fournir une réponse