Configurer un événement pour générer un PDF

Chaque rapport possède un événement
PDF généré
par défaut.
Configurez la méthode
Générer un PDF
pour l’événement afin de spécifier le fichier de sortie et les paramètres régionaux du rapport.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l’objet
    Rapport#
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , sous
    Événements
    , après
    PDF généré
    , sélectionnez
    Add
    Ajouter une nouvelle méthode
    .
  3. Sous l’objet
    Rapports#
    développé, sélectionnez
    Générer un PDF
    .
  4. Choisissez
    Sélectionner
    .
  5. Dans
    Propriétés
    , sous
    Méthode et arguments d’entrée
    , dans
    OutputPath
    , sélectionnez
    Parcourir
    .
  6. Dans
    Sélectionner un fichier
    , sélectionnez le fichier .xml pour le rapport, puis choisissez
    Sélectionner
    .
    Pour attribuer un fichier à
    OutputPath
    , entrez une valeur. Par exemple, entrez
    %APPLICATIONDIR%/Report.pdf
    pour générer un fichier
    Report.pdf
    dans le répertoire
    ApplicationFiles
    du projet.
  7. Dans
    Propriétés
    , après
    LocaleId
    , sélectionnez
    Ajouter un lien dynamique
    .
  8. Dans l’éditeur de liens dynamiques, entrez les paramètres régionaux.
    Par exemple, entrez
    en-US
    .
    CONSEIL: Les paramètres régionaux déterminent la traduction du texte, les unités de mesure et le format du rapport. Si vous n’entrez pas de valeur dans
    LocaleId
    , le rapport tiendra compte des paramètres régionaux du projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.