Développer une interface utilisateur permettant de générer un rapport au format PDF
Générez un rapport au format PDF avec un en-tête et un pied de page personnalisés qui contiennent des informations à partir d’une grille de données.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
PDFReportWithDataGrid.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse