Fuseaux horaires des événements d'alarme
Lors de l'exécution, l'objet
Grille de données
des objets Grille d'alarmes
et Grille de journal des alarmes
affiche l'heure locale des événements dans la colonne Horodatage
:Objet | Horodatage |
---|---|
Grille d'alarmes | Définissez un lien dynamique dans la propriété Heure . |
Grille d'historique des alarmes | Définissez un lien dynamique dans la propriété Heure avec un pointeur de nœud. |
Dans les projets qui prennent en charge les sessions à distance, les dispositifs ayant différents paramètres horaires locaux peuvent afficher différents fuseaux horaires dans les widgets. L’horodatage du widget s’affiche dans le fuseau horaire local du dispositif, même lorsque les événements se produisent dans des fuseaux horaires différents. Dans la colonne
Horodatage
de la Grille d’alarmes
ou de la Grille d’historique des alarmes
, définissez un convertisseur de type Évaluateur d’expression
avec la somme des propriétés {Item}Time
et {Session}TimeZoneOffset
. Consultez la rubrique Afficher les alarmes dans un fuseau horaire local distant.Fournir une réponse