Fuseaux horaires dans les graphiques de tendance
Lors de l’exécution, l’objet
Graphique de tendance
affiche les données de l’axe X dans le fuseau horaire UTC standard.Utilisez la propriété
Fuseau horaire de référence
du graphique pour indiquer si les données s'affichent dans le fuseau horaire local ou le fuseau horaire de la session. Lorsque l'objet Graphique de tendance
est connecté à un Enregistreur de données
, vous devez activer la propriété Enregistrer l'heure locale
de l’application pour stocker les données dans le fuseau horaire local.Fournir une réponse