Configurer les paramètres régionaux de session et de substitution

Définissez les paramètres régionaux de session pour déterminer la langue du texte, du format ou des données ainsi que celle du système de mesure des valeurs. Les paramètres régionaux de session pendant l'exécution sont basés sur les paramètres régionaux de l'utilisateur ou l'objet
Interface utilisateur de session
.
S'il n'y a pas de paramètres régionaux pour l'utilisateur ou l'objet
Interface utilisateur de session
, le projet utilise les premiers paramètres régionaux dans la propriété
Paramètres régionaux
. Configurez les paramètres régionaux de substitution lorsque les paramètres régionaux de session définis par l'utilisateur ne sont pas configurés lors de l'exécution ou que la traduction n'est pas disponible pour les paramètres régionaux de session.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le nœud du projet.
  2. Dans
    Propriétés
    , développez
    Localisation
    , puis dans
    Paramètres régionaux
    , saisissez un ou plusieurs paramètres régionaux séparés par des virgules. Par exemple, it-IT, Fr-FR, en-US.
    CONSEIL:
    FactoryTalk Optix Studio
    ajoute une colonne dans le tableau
    Éditeur de traduction
    de l'objet
    LocalizationDictionary
    pour chaque nouveau paramètre régional.
  3. Dans
    Paramètres régionaux de substitution de traduction
    , saisissez des paramètres régionaux supplémentaires séparés par des virgules, tels que it-IT, Fr-FR et en-US.
CONSEIL:
Lors de l’exécution,
FactoryTalk Optix
utilise le premier paramètre régional dans la propriété
Paramètres régionaux
définie pour le projet ou le paramètre régional défini pour l’utilisateur actuel. Si la liste des paramètres régionaux contient un paramètre régional non pris en charge ou si le
LocalizationDictionary
est manquant pour une traduction, le projet utilise le premier paramètre régional de substitution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.