Importer les chaînes traduites à partir d'un fichier CSV
Importez les chaînes traduites afin de ne pas avoir à créer et traduire les chaînes dans un dictionnaire de localisation pour le projet actuel. Importez les chaînes traduites à partir d’un fichier CSV pour remplir la table de traduction.
Conditions préalables
Le fichier CSV doit respecter certaines spécifications :
- Chaque clé et les traductions qui lui sont associées doivent se trouver sur une nouvelle ligne.
- Dans chaque ligne, indiquez la clé et les traductions associées entre guillemets doubles, séparées par une virgule. Par exemple, « Key1 », « Traduzione », « Translation ». Vous pouvez utiliser un séparateur différent.
- La première ligne doit être un en-tête. Par exemple, « Key », « it-IT », « en-US ».
Pour importer les chaînes traduites, utilisez le NetLogic prédéfini disponible dans la bibliothèque de modèles.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezBibliothèques de modèles
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezScripts.
- DansComposants, faites glisserImportation et exportation de traductionsvers le nœud du projet ou le dossierTraductions.
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezFermer.
- Lorsque l’optionImporter et exporter des traductionsest sélectionnée, dansPropriétés, dansCSVPath, recherchez et sélectionnez le fichier .CSV.
- DansCharacterSeperator, sélectionnez le séparateur.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surImporter et exporter des traductions, puis sélectionnezExécuter ImportTranslations.
Fournir une réponse