Utiliser les textes traduits dans un formateur de chaîne

Créez une référence à une clé de traduction afin que la clé utilise le texte traduit correspondant en fonction des paramètres régionaux de la session lors de l’exécution. Une clé de traduction est une référence à une traduction spécifique dans le dictionnaire de traduction.
  1. Dans la propriété
    Format
    , saisissez les caractères présents dans la clé. Les clés contenant les caractères saisis apparaissent.
  2. Sélectionnez une clé, puis appuyez sur
    Entrée
    .
Si le texte de la clé contient des espaces réservés pour les sources du formateur de chaîne, par exemple, « {0} », les propriétés associées s’affichent.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.