Groupes
Les groupes identifient un ensemble d’utilisateurs et sont utiles pour classer les utilisateurs ayant des caractéristiques et responsabilités communes. Cette classification est généralement destinée à créer des profils de sécurité ou à afficher ou masquer des objets graphiques dans une application d’exécution.
Définissez une hiérarchie d’utilisateurs en groupes pour classer les utilisateurs à différents niveaux. Par exemple, créez des groupes dans une hiérarchie d’administrateurs, d’opérateurs et d’invités. Associez des utilisateurs d’un groupe de niveau supérieur avec des groupes de niveau inférieur. Par exemple :
- Admin. Groupe de niveau supérieur visible par tous les administrateurs, opérateurs et utilisateurs.
- Opérateur. Groupe de niveau intermédiaire visible par tous les opérateurs et utilisateurs.
- Utilisateurs. Groupe de niveau inférieur visible par tous les utilisateurs.
Fournir une réponse