Log.Node(node, verbose)

Renvoie une chaîne contenant le chemin du nœud transmis dans l’argument. Le deuxième argument est facultatif et insère le
NodeID
et le type d’objet dans la chaîne renvoyée.
static string Node(IUANode
node
, bool
verbose
);

Arguments

node
(IUANode)
Nœud pour lequel le chemin doit être généré au format de chaîne.
verbose
(bool)
false
(default)
N’insère pas d’informations supplémentaires dans la chaîne renvoyée.
true
Insère le
NodeID
et le type d’objet dans la chaîne renvoyée.

Renvoie

string
Chemin du nœud transmis dans l’argument. En fonction de la valeur de l’argument
verbose
, il peut également contenir le
NodeId
et le type d’objet.

Exemples

L’exemple suivant présente une API qui génère un message constitué de la chaîne
Erreur sur le nœud
et du
NetLogic path
, renvoyé sous forme de chaîne par l’API
Log.Node
 :
Log.Info("Error on node " + Log.Node(LogicObject);
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.