Configurer l’adresse IP du broker de messages

Vous définissez l’adresse IP du broker de messages en créant une variable.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
    Modèle
    et sélectionnez
    Nouveau
    Variable
    .
  2. Dans
    Vue de projet
    , passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    BrokerIpAddress
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , sélectionnez
    Int32
    et sélectionnez
    String
    .
  4. Dans la valeur de la propriété
    BrokerIpAddress
    , saisissez l’adresse IP du broker MQTT.
    À des fins de test, vous pouvez entrer
    test.mosquitto.org
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.