Créer l'interface de formulaire de contact
Créez l'interface de formulaire de contact et intégrez-la avec le NetLogic.
- DansVue de projet, développezInterface utilisateur.
- Créez des étiquettes :
- Créez quatre étiquettes en cliquant avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et en sélectionnant .
- Pour renommer les étiquettes, passez le curseur de la souris sur chaque étiquette, sélectionnez et saisissez :
- ContactForm
- EmailLabel
- SubjectLabel
- BodyLabel
- SélectionnezContactFormet, dansPropriétés, définissezTextesurContact Form.
- SélectionnezEmailLabelet, dansPropriétés, définissezTextesurEmail.
- SélectionnezSubjectLabelet, dansPropriétés, définissezTextesurSubject.
- SélectionnezBodyLabelet, dansPropriétés, définissezTextesurBody.
- Créer des zones de texte :
- Créez trois zones de texte en cliquant avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et en sélectionnant .
- Pour renommer les zones de texte, passez le curseur de la souris sur chaque zone de texte, sélectionnez et saisissez :
- EmailBox
- SubjectBox
- BodyBox
- Créer le bouton Envoyer :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez et saisissezSendButton.
- DansPropriétés, définissezTextesurSend.
- DansVue des événements, en regard deMouseClickEvent, sélectionnez et sélectionnez .
- Créer des liens dynamiques entre :
- replyToAddresset .
- mailSubjectet .
- mailBodyet .
Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Réorganisez les éléments de l’interface.
Fournir une réponse