Développer un compteur de fichiers

Cette solution C# calcule le nombre de fichiers dans le dossier du projet.
Conditions préalables
  1. Pour développer le projet
  2. Créez l'interface d'application et intégrez-la avec le NetLogic.
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.