Créer des boutons pour déclencher des méthodes
Créez des boutons qui déclenchent des méthodes NetLogic personnalisées.
- Créer le bouton d’exportation :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez et saisissezExportButton.
- Configurer le bouton d’exportation :
- DansPropriétés, définissezTextesurExport Data.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez , puis sélectionnez .
- Créez un lien dynamique entretableNodeIdet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer le bouton de génération de données :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez et saisissezGenerateDataButton.
- Configurer le bouton de génération de données :
- DansPropriétés, définissezTextesurGenerate Data.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez , puis sélectionnez .
Fournir une réponse