Ajouter un stockage de rétentivité au projet

Ajoutez un stockage de rétentivité au projet pour effectuer des modifications persistantes.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Rétentivité
    et sélectionnez
    Nouveau
    Stockage de rétentivité
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , en regard de
    Nœuds
    , sélectionnez
    Add
    .
  3. Créez un lien dynamique entre
    Nœud1
    et
    ProjectName
    Sécurité
    Utilisateurs
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.