Créer l’interface d’application
Créer une jauge, des étiquettes, une boîte de spin et des boutons.
- Créez la jauge :
- DansVue de projet, développez le dossierInterface utilisateur.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuret .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer l’étiquette de valeur :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez et saisissezValueLabel
- DansPropriétés, définissez la valeur de la propriétéTextesurVALUE
- Créez l’étiquette de l’étape :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez et saisissezStepLabel
- DansPropriétés, définissez la valeur de la propriétéTextesurSTEP
- Créez la boîte de spin :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuret .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créez l’étiquette de message :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez et saisissezMessageLabel
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuret .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créez le bouton de démarrage :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez et saisissezStartButton
- DansPropriétés, définissez la valeur de la propriétéTextesurSTART
- Créez un lien dynamique avancé entreActivéet avec un évaluateur d’expression!{0}Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez , puis sélectionnez .CONSEIL: Si vous ne parvenez pas à effectuer cette étape, enregistrez le projet et rouvrez-le.
- Créez le bouton d’arrêt :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez et saisissezStopButton
- DansPropriétés, définissez la valeur de la propriétéTextesurSTOP
- Créez un lien dynamique entreActivéet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Dans le voletÉvénements, en regard deÉvénement MouseClicksélectionnez et sélectionnez .CONSEIL: Si vous ne parvenez pas à effectuer cette étape, enregistrez le projet et rouvrez-le.
- Réorganisez les éléments de l’interface.
Fournir une réponse